This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:优化电机效率

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1085271/mcf8316a-optimizing-motor-efficiency

部件号:MCF8316A

您好,

我有一个使用MCF8316A的应用程序,它带有定制的无传感器BLDC电机,需要非常高效地运行。 我现在有电机在旋转,我认为我了解可用控制的基本知识,但我正在寻找一些有关调整各种参数以优化功耗的指导。

现在我手动输入我手动测量的R,L和BEMF常量。 在收到上一篇文章的建议后,我将SPD_LOW_KP设置为10,SPD_LOW_KI设置为1。 我没有做任何其他看起来相关的参数调整。  

我可以从这里做些什么来提高效率?

谢谢!

Mitcham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitcham:

    感谢您在MD论坛上发布您的问题。 要提高性能,建议运行电机参数提取工具(MPET)。 此工具可测量电机电气和机械参数,并估计电流和速度控制器增益。

    要运行此工具,请打开 MCF8316A GUI (版本1.1 .5)。 在主页中,打开"开始引导调谐"。 转至“基本控制-->控制配置”,然后点击“电机参数估算以最小化电机参数变化效应”。 请按照本节中的所有三个步骤操作。   

    此致,

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitcham:

    您是否需要更多帮助? 如果不是,请接受答案以关闭此线程。  

    谢谢!
    亚伦