请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8842 主题中讨论的其他部件:DRV8872,
大家好,
我有一个内部设计和制造的控制板,用于控制我们的一些测试设备,它有2个继电器配置为H桥。 这些继电器已经磨损并出现故障(50k+ ops),因此我想设计一个使用固态H桥的直接替换件。 因此,我设计了一个替换样品,并使用DRV8872构建了一个测试样品。 测试结果还可以,但当我尝试将它用于最终用例时,它就跳闸了。 。 。由于我连接的设备的输入电容器,电流涌似乎太大了。
回到图纸板上,这次用DRV8842来控制输出电流, “通过负载的最大电流由固定频率PWM电流调节”, 我设计了我的电路并布置了PCB。
我注意到数据表中有一些异常,我拥有的版本是2016年3月的修订版,我认为这是最新版本。
- 第5款. 引脚配置和功能: CP1 CP2显示"Connect a CP1和0.01 2 μF 50-V c容器。" 10.1 布局指南章节指出 :"CP1和CP2引脚之间必须放置低ESR陶瓷电容器。 μF推荐使用0.1 的VM额定值。” 该图还显示了0.1uF
- 章节8.2 典型应用显示VM和VCP V3P3OUT之间的0.1uf电容通过0.47uF电容接地。 10.1 布局指南章节指出 :"必须在VM和VCP引脚之间放置低ESR陶瓷电容器。 μF推荐使用额定电压为16 V的0.47 µ A值 。”和 “使用额定电压为6.3 V的陶瓷电容器将V3P3OUT旁路接地” 。图中显示为0.1uF
- 8.2 .2.1 部分 电阻分压器用于设置VREF的示例计算不完整 “Set R2 = 10 kΩ and Set R1 = kΩ”R1没有值。
我知道这些 异常情况并不是很严重,也很容易解决,我想我会提及这些异常情况,以便在将来的修订中予以解决。