This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:1.

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, BOOSTXL-DRV8305EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1087742/boostxl-drv8305evm-1

部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV832RHDRV832X

我购买了您的BOOSTXL-DRV8323RH。  我提供直流电压30[V]和门输入0-5[V](Inha,INLA),但它不工作。

是否有任何缺失的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请设置启用= 3.3V。 如果未通电,则驱动器处于休眠模式,并且门驱动器输出被禁用。  

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请告诉我它的位置?
    图示为波纹接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoki-San,  

    是的,您的引脚对于GND是正确的。 只有两个可接触的接地引脚在下方以白色圈出,以及PVDD旁边的电源GND终端。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦

    感谢您的回答。 我还有一个问题。  我使用BOOSTXL-DRV8323RH。  我提供Inha,INLA引脚0[V],但GHA引脚为5[V],GLA引脚为0[V]。 我认为Inha是负面逻辑,INLA是正面逻辑。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道INHx和INLx是高的,GHZ和GLX是高的,如果 INHx和INLx是低的,GHZ和GLX是低的。(正逻辑)

    我认为必须改变PWM模式。 我该怎么办?(我猜模式针脚电源--电压)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoki-San,

    请遵循BOOSTXL-DRV8323Rx用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slvub01)和数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/DRV8323R)

    DRV832x是3相独立半桥栅极驱动器。 它可将INHx和INLx输入(来自MCU的PWM输入)提升到大约~10-12V的栅极驱动信号(GHZ和GLX),用于切换外部NMOS功率MOSFET。  

    高侧栅极驱动输出(GHx)使用充电泵产生高于电机电压(SHX)的栅极电压,以应用VGS = 10V并打开高侧MOSFET栅极。  低侧栅极驱动输出(GLX)使用线性VGLS调节器生成高于低压侧电源电压(SPX)的栅极电压,以应用VGS = 10V并打开低侧MOSFET栅极。

    DRV8323RH中的PWM模式可通过模式引脚进行配置,这些引脚是可在R12和R23上的EVM上配置的电阻器。  

    模式设置可在8.3 .1.1 部分的数据表中找到。

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以制作 BOOSTXL-DRV8323Rx全桥逆变器?
    您是否拥有类似 BOOSTXL-DRV8305EVM的全桥逆变器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为全桥逆变器模式是独立的PWM模式。 正确吗?

    如果正确,我必须将模式连接到DVDD。

    是否有DVDD引脚?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoki-San,

    全桥逆变器是2个独立的半桥。 您可以使用任何PWM模式来控制 全桥逆变器。

    6x PWM模式插入MCU和/或驱动器停用时间,不允许两个门同时打开。  

    当INLx较高时,3x PWM模式仅需要3个PWM,并与停机时间同步切换半桥。  

    独立模式会绕过死机时间并独立切换每个FET,这通常用于HS或LS驱动器。  

     模式引脚设置PWM模式,如上所示。 它不需要DVDD -数据表推荐它,但它可以通过电阻器设置为任何3.3V或5V上拉电源。 我们在电路板上使用3.3V降压进行上拉,如R12所示。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要3相全桥逆变器。 我必须设置独立模式是否正确?

    我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoki-San,

    您可以使用独立模式,它将绕过闸极驱动输出中的死机时间。  

    谢谢!

    亚伦