主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV832RH, DRV832X,
我购买了您的BOOSTXL-DRV8323RH。 我提供直流电压30[V]和门输入0-5[V](Inha,INLA),但它不工作。
是否有任何缺失的输入?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我购买了您的BOOSTXL-DRV8323RH。 我提供直流电压30[V]和门输入0-5[V](Inha,INLA),但它不工作。
是否有任何缺失的输入?
您好,Satoki-San,
请遵循BOOSTXL-DRV8323Rx用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slvub01)和数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/DRV8323R)
DRV832x是3相独立半桥栅极驱动器。 它可将INHx和INLx输入(来自MCU的PWM输入)提升到大约~10-12V的栅极驱动信号(GHZ和GLX),用于切换外部NMOS功率MOSFET。
高侧栅极驱动输出(GHx)使用充电泵产生高于电机电压(SHX)的栅极电压,以应用VGS = 10V并打开高侧MOSFET栅极。 低侧栅极驱动输出(GLX)使用线性VGLS调节器生成高于低压侧电源电压(SPX)的栅极电压,以应用VGS = 10V并打开低侧MOSFET栅极。
DRV8323RH中的PWM模式可通过模式引脚进行配置,这些引脚是可在R12和R23上的EVM上配置的电阻器。
模式设置可在8.3 .1.1 部分的数据表中找到。
谢谢!
亚伦
您好,Satoki-San,
全桥逆变器是2个独立的半桥。 您可以使用任何PWM模式来控制 全桥逆变器。
6x PWM模式插入MCU和/或驱动器停用时间,不允许两个门同时打开。
当INLx较高时,3x PWM模式仅需要3个PWM,并与停机时间同步切换半桥。
独立模式会绕过死机时间并独立切换每个FET,这通常用于HS或LS驱动器。
模式引脚设置PWM模式,如上所示。 它不需要DVDD -数据表推荐它,但它可以通过电阻器设置为任何3.3V或5V上拉电源。 我们在电路板上使用3.3V降压进行上拉,如R12所示。
谢谢!
亚伦