This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:关于RBK的功耗

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1088955/mct8316a-about-power-consumption-of-rbk

部件号:MCT8316A

您好,支持团队

我们正在考虑在驱动三相电机的电路中使用MCT8316A。

在以下条件下工作时,RBK的最大功耗是多少?
-RBK为22欧姆。
-降压转换器的输出电压为5V
-降压转换器没有连接外部负载。

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-san,您好!

    当使用RBK =22欧姆时,功耗应该非常低。 如果没有外部负载,则理想情况下,不会通过电阻器消耗功率。 唯一的功率损耗应该是降压控制器内部的FET,该FET将切换并传导VM以生成编程的降压输出电压。 在没有负载的情况下,我们目前对降压调节器的计算没有任何具体的说明。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Aaron San,

    感谢您提供信息。

    在考虑部件时,必须知道RBK的尺寸(额定功率)。
    我们应该估计RBK的额定功率是多少?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-san,您好!

    请使用以下公式计算电阻器RBK的功率:

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Aaron San,

    感谢您的建议。
    我将使用你教我的公式来计算功率。

    此致,
    Tachibana先生