请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MCT8316A 您好,支持团队
我们正在考虑在驱动三相电机的电路中使用MCT8316A。
在以下条件下工作时,RBK的最大功耗是多少?
-RBK为22欧姆。
-降压转换器的输出电压为5V
-降压转换器没有连接外部负载。
此致,
Tachibana先生
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.