This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:nFAULT PU

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, MCT8316Z, DRV8874, DRV8876
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1089634/drv8316-nfault-pu

部件号:DRV8316
主题中讨论的其他部件: MCT8316ZDRV8874DRV8876

您好,

我们正在使用以下设备:
DRV8323S
DRV8316
MCT8316Z

对于nFAULT线路,这些部件是否有任何PU电阻要求? 我们希望在MCU上使用一个范围为25-55千欧的内部PU

请确认上述3台设备可以使用内部PU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    对于nFAULT,我们通常建议使用1k至10kohm的外部上拉电阻,因为nFAULT是开路漏极输出。 由于它是一个漏极开路输出,nFAULT将在故障清除后通过上拉使返回高电压,并将根据以下情况出现RC时间常数:

    —电阻器的上拉值
    - PCB上nFAULT迹线的电容

    因此,使用25-55kohm的MCU上拉电阻可以增加nFAULT返回高电压所需的时间,具体取决于PCB上nFAULT曲线的电容。 有时,这可能是硬件设备的问题,因为存在一种逐周期电流条件,可自动清除故障;但是对于上面列出的设备,我认为只要您不使用逐周期电流限制模式,nFAULT的缓慢增加就不会导致任何问题。

    我们建议测量nFAULT的RC时间常数,当故障条件被清除时,通过MCU上拉返回高电流,以查看它是否会影响这些驱动器的性能。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在电流感应放大模式下使用DRV8316

    DRV8874/76怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    您还希望nFAULT不超过IOD 5mA规格,因此使用25k-55k内部上拉意味着3.3V上拉需要60-133uA,5V上拉需要90-200uA。 您将远远低于此规格,因此,只要确保较高的电阻值不会在nFAULT被拉回到较高位置时导致慢RC时间常数。  

    相同规格适用于DRV8874/DRV8876。8876。

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我们将为所有驱动器使用内部PU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了 您可以单击上面的"已解决"然后关闭此线程吗?

    谢谢!
    亚伦