主题中讨论的其他部件: MCT8316Z, DRV8874, DRV8876
您好,
我们正在使用以下设备:
DRV8323S
DRV8316
MCT8316Z
对于nFAULT线路,这些部件是否有任何PU电阻要求? 我们希望在MCU上使用一个范围为25-55千欧的内部PU
请确认上述3台设备可以使用内部PU
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Daniel:
对于nFAULT,我们通常建议使用1k至10kohm的外部上拉电阻,因为nFAULT是开路漏极输出。 由于它是一个漏极开路输出,nFAULT将在故障清除后通过上拉使返回高电压,并将根据以下情况出现RC时间常数:
—电阻器的上拉值
- PCB上nFAULT迹线的电容
因此,使用25-55kohm的MCU上拉电阻可以增加nFAULT返回高电压所需的时间,具体取决于PCB上nFAULT曲线的电容。 有时,这可能是硬件设备的问题,因为存在一种逐周期电流条件,可自动清除故障;但是对于上面列出的设备,我认为只要您不使用逐周期电流限制模式,nFAULT的缓慢增加就不会导致任何问题。
我们建议测量nFAULT的RC时间常数,当故障条件被清除时,通过MCU上拉返回高电流,以查看它是否会影响这些驱动器的性能。
谢谢!
亚伦