“Thread: DRV260XSW-Linux, DRV2605L”中讨论的其它部件
各位专家,您好!
我有DRV2604L芯片,想要连接我运行基于Ubuntu的Linux操作系统的其中一个ARM板。
能够根据以下TI参考链接添加驱动程序。
驱动程序也已注册,没有任何问题,现在我想通过运行一些测试示例或振动等来验证和测试芯片,
这就是我到目前为止所做的。
root@Titus:/# ls /sys/class/input/input2/
功能 EVENT1 modalias physproperties uevent
设备 ID 名称 电源 子系统 UNIQ
root@Titus:/#
root@Titus:/#
root@Titus:/#
root@Titus:/# ls /sys/class/input/input2/capabilities/
ABS EV FF KEY LED msc rel snds软件
root@Titus:/#
root@Titus://# echo 1>/sys/class/input/input2/capabilities/led
-sh:/sys/class/input/input2/capabilities/led:权限被拒绝
root@Titus://# echo 1>/sys/class/input/input2/capabilities/snd
-sh:/sys/class/input/input2/capabilities/snd:权限被拒绝
root@Titus:/#
root@Titus:/# cat /sys/class/input/input2/name
drv260x:触觉
root@Titus:/#
root@Titus:/#
root@Titus:/# evtest /dev/input/EVENT1.
输入驱动程序版本为1.0 1
输入设备ID:总线0x0供应商0x0产品0x0版本0x0
输入设备名称:"drv260x:触觉"
支持的事件:
事件类型0 (EV_SYN)
事件类型21 (EV_FF)
事件代码80 (FF_Rumble)
事件代码81 (FF_Periodic)
事件代码88 (FF_SQUARE)
事件代码89 (FF_triangle)
事件代码90 (FF_Sine)
事件代码96 (FF_Gain)
属性:
正在测试... (中断以退出)
如何启用振动并测试其它功能?
感谢你的帮助。
顺便说一下,我还参考了下面的链接,因为它的不同触觉芯片和Android驱动程序没有帮助。
此致,
Titus S.