请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8800 主题中讨论的其他部件:DRV2700, DRV8801, LM4.856万, LM4.858万
尊敬的各位:
我有一些关于西班牙电动机驱动器的问题;电动机规格:
1,驱动电压范围:10~32Vp-p;电流< 400mA;
2,驱动频率:22kHz;
3,方波占空比:50 % ;
TI似乎为西班牙电动机提供了专用芯片drv2700;但它是适合我的产品的好解决方案。
有人可以提供建议吗?
我还看到了DRV8801/8800 ,8800,该设备包含一个完整的H桥。
以下控制配置是否 能得到输出+=/输出- (与DRV2700相同)?
谢谢!
Andy