This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求用于更换L6258EXTR的alt.s解决方案

Guru**** 2439280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637544/asking-for-alt-s-solution-for-replacing-l6258extr

主题中讨论的其他部件:DRV8880

大家好,
我们是否有替代解决方案来替换L6258EXTR?
DRV8880/8824/8825或8824或更8825更好的推荐?

e2e.ti.com/.../L6258EXTR.PDF

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    根据客户所需的控制接口和电压水平,有几种可能的替代方案。
    所需电压是多少?
    所需电流是多少?
    哪些是可接受的控制接口(STEP/DIR,PH/EN和IY:IX控制电流,PH/EN加上两个VREF输入控制电流,其他)?