This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:电动机与OUT1和OUT2上的外部电容器不工作

Guru**** 2439280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637157/drv8870-motor-does-not-work-with-external-capacitor-at-out1-and-out2

部件号:DRV8870

您好,支持团队,


我的客户打算将DRV8870与OUT1和OUT2之间的外部电容器1uF或0.1uF配合使用,用于噪声过滤。 (实际上,这种电容器在其系统中使用了另一个电机驱动器IC后就已存在。) 在这种情况下,直流移动器有时不工作。 但是,当从OUT1和OUT2卸下外部电容器时,电机不会出现问题。

1.此器件中OUT1-OUT2的外部电容器是否有任何限制?
2.如果是的话,你可否解释一下失败的机制? OCP脱毛时间是否相关?


感谢您的支持。


此致,
开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa-san,

    1.是的,有限制。 如果电容器导致电流在通常为1.5us的情况下增加到3.7A以上,则OCP电路可能会激活。
    2,机制通常为OCP。 这可以通过测量输出脉冲之间的时间来确认。 如果输出在大约3毫秒内处于非活动状态,则为OCP事件。

    解决方案是降低电容器值。