This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1083-Q1:可否将Vreg连接至外部5V电源

Guru**** 2439280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/636755/drv10983-q1-may-i-connect-vreg-to-an-external-5v-power-supply

部件号:DRV1083-Q1

我想在具有多个电源导轨的设计中使用DRV1.0893万-Q1。 是否可以将Vreg引脚连接到外部5V电源,而不是将带有电感器(或电阻器)的Vreg引脚连接到SW引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    无法将Vreg连接到外部电源。 这两个输出之间的任何电压差都将使它们相互对抗。

    谢谢!

    SEIL