请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2625 主题中讨论的其他部件:DRV2605,,
尊敬的TI专家:
我的客户正在使用BLE腕带评估DRV2625,他们需要演示代码才能开始。 我在TI网站上找不到它,但是我找到了DRV2605的几个演示代码。
他们是否可以将 DRV2605的驱动程序代码用于DRV2625? 是否计划发布 DRV2625的演示代码? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的TI专家:
我的客户正在使用BLE腕带评估DRV2625,他们需要演示代码才能开始。 我在TI网站上找不到它,但是我找到了DRV2605的几个演示代码。
他们是否可以将 DRV2605的驱动程序代码用于DRV2625? 是否计划发布 DRV2625的演示代码? 非常感谢。
尊敬的 Kelly:
非常感谢您的支持。 我的客户将在BLE腕带中使用DRV2625来驱动LRA,与TI设计类似。 您是否有除Android驱动程序代码之外的BLE或MCU驱动程序代码?