您好,
我对使用DRV8840驱动器的电路有一些顾虑。
在设计上,我没有任何MCU,只有基于简单电路和门的逻辑。 电动机为BDC,与齿轮头组合(~200:1)。
所以我使用 电流切块 来限制电流。 我有两个级别的电流。
首先是100 % (I[4..0]已拉起),它适用于电动机的正常状态。
ICHOP (100 %)=1.2A
第二 个是34 % ,3秒后应进行更改,以便在出现停转时降低电流。
ICHOP (34 %)=0.4A
我假设在电机停转时,BDC电机中的电流将达到最大值。
根据设计的电流限制和驱动器功能,如果电机停转 ,我希望 获得类似 这样的电流配置文件。
但我在这种情况下有不同的价值观,我不知道为什么。
对于现实中的设计限制,我获得了:
ICHOP (100 %)=1.2A =>~0.45A
ICHOP (34 %)=0.4A =>~0.15A
这就是带有停止事件的波形的外观。 (1-输入电压,2-输入电流)
但对于 启动浪涌 电流,此限制(1.2A)按设计工作。 仅 当电机停转时才会出现问题。
我将非常感谢帮助理解这 一现象。
此致,