This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关DRV83部件名称的问题。

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, DRV8301, DRV8304, DRV8305, DRV8306, DRV8307, DRV8308, DRV8312, DRV8332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1099626/question-about-part-name-of-drv83

主题中讨论的其他部件:DRV8300DRV8301DRV8304DRV8305DRV8306DRV8307DRV8308DRV8312DRV8332

你(们)好

DRV83XX的产品名称是什么意思?

      DRV830X:X数字按什么标准分类?

      DRV83X2: X位的分类标准是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我们的DRV830x和DRV83x2部件的命名有些模糊。 这些不应真正被视为"家庭",X没有真正的意义。  

    DRV830x栅极驱动器

    DRV8300 = 100-V ABS最大栅极驱动器,高达1.5A的汇栅极电流,自2020年起
    DRV8301/2/3 = 60 V ABS最大栅极驱动器,从2011-2013年2013年起高达2.3A的汇栅电流
    DRV8304 = 40 V ABS最大栅极驱动器,高达2A汇门电流,自2017年起
    DRV8305/-Q1 = 40V ABS最大栅极驱动器,从2015年起提供高达1A的汇栅电流,工业级和自动级0
    DRV8306 = 40 V ABS最大栅极驱动器,带感应梯形控制,0.3A汇电流,自2018年起
    DRV8307/DRV8308 =8308 = 40 V ABS最大梯形和正弦控制栅极驱动器,自2014年起高达30/130mA栅极驱动电流

    DRV83x2集成MOSFET驱动器

    DRV8312 = 70 V ABS最大驱动器,高达6.5A峰值电流,自2010年起
    DRV8332 = 70 V ABS最大驱动器,高达13A峰值电流,自2010年起

    希望这能有所帮助,
    亚伦