您好BLDC团队:
我对DRV1.0975万,Pealse的"无电机故障"有一些疑问,请帮助我确认。
当我配置"无电机故障"启用时,电机有时会启动失败 (电机处于高温条件下,环境温度约为60°C) 当我配置 “no motor fault”禁用时,马达可以一直启动。除了“No motor fault”(无马达故障)的配置外,所有的配置和条件环境都是相同的。
SEPC中没有电动机故障描述,如下所示:在从开环转换到闭环后检查相位U电流。 如果相位U电流不大于140 mA,则将无电机故障视为故障并报告为故障。
因此,我的问题是:
无电机检测 功能是否始终可用? 包括 开环、 从开环过渡到闭环的时刻、闭环?
2.140mA是RMS还是相位U的峰值? 我降低 闭环电动机的速度, 并使用示波器降低Phae U的电流,当vaul( RMS和最大值) 小于140mA时,没有报告故障,电动机可以正常工作。我还配置 了“无电动机故障”启用。
3.锁检测方案,如下图,无电机故障 使用虚线,与其他方案不同吗?
期待您的回复。
此致!
Chris