主题中讨论的其他部件: CSD8.8599万Q5DC, DRV832X, DRV8353
大家好,
电动机控制器使用DRV8323,电源电压为54V
在实验过程中,我们发现V(VCP-VM) 8323超过了规格(MAX = 13.5V)。 波形如下所示
使用差分探头,红色笔连接到VCP,黑色笔连接到VM
需要参考以下问题
1. 我们在知道高侧MOSFET的栅极驱动器故障是否与此相关之前,曾遇到过这一问题
2.我们实验发现,降低CPL和CPH之间的电容可以降低电压(V (VCP-VM))
规格固定在47nF, 我不知道我们切换到小值电容器是否正确
3.我们将47nF替换为10nF,最大电压可以控制 在12.0V左右。 波形如下所示
如果可以降低,我想知道可以达到的最小VCP
4.我们想知道此值影响什么。我们使用的FET是 CSD8.8599万Q5DC
5.随着电压的降低,增压频率将变得更快。 这是否有任何影响
期待您的回复
谢谢你
zx