尊敬的团队:
我的客户希望使用我们的器件来驱动线圈、并且该线圈上会有双向电流。 此外、该线圈具有特殊功能、当流过线圈的电流小于0.1A 时、其等效电感约为5H、超过0.1A 时、它将突然变为0.5mH。
我们的器件能否驱动此类线圈?
2.他们想在 PGND 和实际 GND 之间放置一个分流电阻(0.5欧姆)、这个电阻用于监控电流、对吧? 在第二张图片中、我注意到有一个电阻器连接到 GND、它应该是分流电阻器、对吧?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户希望使用我们的器件来驱动线圈、并且该线圈上会有双向电流。 此外、该线圈具有特殊功能、当流过线圈的电流小于0.1A 时、其等效电感约为5H、超过0.1A 时、它将突然变为0.5mH。
我们的器件能否驱动此类线圈?
2.他们想在 PGND 和实际 GND 之间放置一个分流电阻(0.5欧姆)、这个电阻用于监控电流、对吧? 在第二张图片中、我注意到有一个电阻器连接到 GND、它应该是分流电阻器、对吧?
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
感谢您与我们的团队进行交流。 我相信您想要调整电流感应电阻器的大小、以便最小节点引脚电压不会降至-0.7V 以下
因此、假设最小输出电压(VOUTx)为0V、0.5 Ω 电流感应电阻器将支持高达1.4A 的输出:
0.7V/0.5 Ω= 1.4A
请告诉我这是否有道理。 谢谢!
蒂尔登
编辑:我们还需要考虑电阻器两端的电压、因此 OUTx 与 GND 之间的最大电压=-(Vdiode + Vsense)。 我将在明天提供一个更好的答案的更新。