尊敬的团队
我们正在使用 DRV3255进行项目开发、下面列出了一些问题
我们 的电路如下所示、在我们的设计中、我们不需要睡眠功能、因此我们将 nSleep 引脚连接到5V
但在某些情况下(例如:重新启动)、如果5V 的累积速度快于48V、则 UV 错误(IC_STAT_3 = 0x55)会显示、 并且即使 在所有电源正常后也无法由 IC_CTRL_1位0复位
在 我们的电路板测试中、当在 SPI ENABLE_DRV=1B1之前加电时、高侧 VGS 将具有异常输出
此波形使用2n7002信号电平 MOSFET 作为栅极驱动测试负载、没有为逆变器连接电机或其他负载、并对高侧 Vgs 使用差分探针
我们还发现异常高侧 Vgs 会导致 VGS_HA_L、VGS_H_B_L 或 VGS_HC_L 错误(随机)
我们还会再次检查 TI 的 EVB、在 nSleep 变为高电平后、高侧 Vgs 上会出现一些纹波、但不够大、无法触发错误
在启用驱动之前、我们需要确保所有栅极驱动器输出为高 z 或低
是否需要注意高侧栅极上的任何设置误差或拉杆电流?
此致、
艾伯特