主题中讨论的其他器件: DRV8300、 DRV8353、 DRV832X
尊敬的 XZ 或 TI 员工:
大约 9个月前、我遇到了与 XZ 问题相同的问题。
- DRV8323栅极驱动器高 A 或 B -故障、其图片几乎与 XZ 相同
-我们生产了数百种产品(门禁应用),但 超过20%的 DRV8323栅极驱动器产品在 3个月内损坏
-电源电压为48...51V,配重电路可将 VM 抑制在52Vott 以下。
我读出 "...使用一些二极管改善了... "的信息。
您能否告诉我有关您对二极管的改进的更多详细信息。
我想一些二极管(例如 :肖特基0.5V 100V)被添加到一些地方(例如:在 GHx 和 VCP 或 SHx 或 GND...之间) 但我需要 XZ 情况的确切解决方案。
请帮助我们!!