请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2665 主题中讨论的其他器件:DRV8662、 DRV2700、
尊敬的 TI:
项目说明:客户需要一个压电驱动芯片来驱动具有2uF 负载的压电电机、并且需要输出 摆幅为1kHz 30-90V 的正弦波。
客户看了 drv2665、drv2700和 drv8662、但是当负载为2uF 时、输出摆幅会衰减、无法达到90V。 是否建议使用良好的方案。
或者我能否为电路构建高电压运算放大器和升压,是否有一个好的建议?