This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:电机驱动器论坛

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, LAUNCHXL-F280049C, TMS320F280049C, TMDSCNCD28069MISO, CONTROLSUITE, LAUNCHXL-F28027, DRV8301, DRV8343H-Q1EVM, BOOSTXL-DRV8323RH, LAUNCHXL-F280025C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1103502/boostxl-drv8301-motor-drivers-forum

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件:DRV8301-69M-KITLAUNCHXL-F280049CTMS320F280049CcontrolSUITELAUNCHXL-F28027DRV8301DRV8343H-Q1EVMBOOSTXL-DRV8323RHLAUNCHXL-F280025C

我需要将 BLDC 电机驱动 EVM -  DRV8301-69M-KIT 与 LAUNCHXL-F280049C ( C2000 Piccolo MCU F280049C Launchpad) 开发套件集成。

请建议合并的可能性。 还建议执行此操作所需的任何文档。

此致

Vikram TC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    DRV8301-69M-KIT 支持  下面圆圈内的 TMDSCNCD28069MISO 控制卡。 您可能需要创建一些硬件来支持与 TMS320F280049C 的此卡接口、或查看套件的原理图/布局、以查看是否可以将重要控制信号连接到 DRV8301-69M-KIT。  

    DRV8301-69M-KIT 的原理图/布局文件位于 controlSUITE: https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE 中

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的响应,实际上我们正在寻找具有集成电流感应放大器功能的 BLDC 驱动 EVM,例如  DRV8323 、 DRV8353、 DRV8343 或 DRV8301

    我们还需要额外的 GPIO 或 CAN 接口来集成其他需要具有 SPI/ADC 特性的额外 GPIO 的器件。 因此、与   LAUNCHXL-F28027相比、我们对 LAUNCHXL-F280049C EVM 更感兴趣。

    上面提到的所有 BLDC EVM 都与 MSP430或 LAUNCHXL-F28027集成在一起、而对于这些 MSP430或 LAUNCHXL-F28027、GPIO 存在限制并且没有 CAN 模块

    我了解如何连接 DRV8301。

    我想了解有关 BLDC EVM  的更多信息、例如 BOOSTXL-DRV8323RH/S、DRV8353RH/S-EVM、DRV8343H-Q1EVM 是否可以与  LAUNCHXL-F280049C 集成。

    此致

    Vikram TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    BOOSTXL-DRV8323RH/S、DRV8353RH/S-EVM 和 DRV8343H-Q1EVM 不能轻松与 LAUNCHXL-F280049C 集成。 在这3个 EVM 中、最易于集成的可能是 BOOSTXL-DRV8323RH/S、 但是、LAUNCHXL-F280025C 的引脚分配和 LAUNCHXL-F280049C 的引脚分配不同、因此使用 F280049C Launchpad 将需要通过跳线将 BOOSTXL-DRV8323Rx 上的某些引脚连接到 F280049C Launchpad 上的正确引脚、 您将需要修改为 LAUNCHXL-F280025C 编写的代码 、以便根据 F280049C 的引脚分配和资源设置代码。  

    如果您决定执行此操作、我可以提供 LaunchPad 的引脚比较、以帮助您修改代码。

    此致、

    Anthony Lodi