This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:芯片发热异常

Guru**** 2187845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1111588/drv8840-abnormal-heat-of-chip-occurs

器件型号:DRV8840

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

该器件在 OUT1、OUT2上输出并连接104个电容器、以25KHz、80%占空比、电路电流约为1A 的频率驱动。 芯片为什么会出现异常热情况?  在100%占空比时、芯片不会发热。  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    什么是电源电压?  我假设104 = 0.1uF 值。

    如果他们取下这些电容器、我认为散热问题已经解决了吗?  

    I = C * dV/DT -这将是输出方波的每个上升沿上的浪涌电流。  这将导致过热。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的帮助。

    VM 24V。

    [引用 userid="6652" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1111588/drv8840-normal-heated-of chip-Occurence/4120058#4120058"]如果它们移除了这些电容器、我认为热量问题已解决?  [/报价]

    是的、卸下盖板后、散热问题消失了。

    [引用 userid="6652" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1111588/drv8840-normal-heaval-of chip-example/4120058#4120058"] I = C * dV/dt 

    DT 是否指 TR 和 TF?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    是的、DT 是"增量时间"、因此 Trise 是这里的重要规格、因为输出端的电容器在此上升沿上充电。   

    此致、

    Ryan