请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8840 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
在慢速衰减模式下、当电机电流在进入斩波电流平台之前脉冲为高电平时、高电平和低电平(无 PWM)电机换向、但在快速衰减模式下不会发生高脉冲电流。 电机 VM 24V、0.5A 运行电流。 斩波电流值设置为4A
下图显示了具有高脉冲电流的慢速衰减模式电流波形。 斩波不会开始、而是在经过一段时间后开始。 这是为什么?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃