主题中讨论的其他器件:DRV832X
大家好、团队、
我正在使用 DRV8323HRTAR (无 SPI)来驱动 BLDC 电机。
当电机旋转时、会发出奇怪的嘎嘎声、我正在尝试解决此问题。
我已经实现了具有速度追溯功能的梯形上调制控制。
分析一些数据(2通道示波器、可在1ms 周期时间)、我注意到:
-电桥 A 的运行方式与 B 和 C 不同
-每次关闭低侧 MOSFET 时、高侧电压栅极上都会出现电压尖峰
-当高侧 MOSFET 导通时、低侧也导通
CAN 数据:
SOX = DRV 通过分流电阻器测量的电流
范围数据:
-所有波形都是以接地为基准测量的栅极电压
DRV 配置如下:
-增益= 20V/V
MODE = 6x PWM
- IDRIVE = 120/240mA
- Vds = 0.6V
-分流= 2m Ω
-无故障由 NFAULT 引脚触发
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
谢谢你
Simone Palombi