This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:DRV8300

Guru**** 646230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1122942/drv8300-drv8300

器件型号:DRV8300

 

对于低侧栅极驱动高电平电压(VGLX_HI): 此参数意味着什么?  驱动外部 FET 的是栅源电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    VGLX_HI 意味着当 IGHx 栅极输出电流 拉取100mA 时、高侧 MOSFET 栅极的栅源极电压 介于 BSTx = 12V 的0.3V 至1.2V 之间。

    乍一看有点混乱、但这描述了高侧前置驱动器 FET 内部 Rdson 上的压降、因为 Rdson 随着电流和温度流过内部前置驱动器 FET 而变化、因此电压范围会随着栅极电荷的变化而波动。  

    谢谢、
    Aaron