请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8244-Q1 大家好、团队成员
我对 DRV8244-Q1的 GND 连接有疑问。
DRV8244-Q1具有基于 VM 电源的内部 VDD 电源。
例如、如果输入引脚的 GND 和 IC 的 GND 由信号 GND 和电源 GND 分开、是否有任何影响?
由于 GND 阻抗、是否有必要考虑输入信号侧的 GND 悬空?
如果您有任何关于 GND 连接的注意事项、请告诉我如何操作。
此致。
Onogi