在模式2模式下(具有电流限制的6x PWM)、我有几个关于电流限制的问题。
由于 IA + IB + IC = 0、因此在制动模式下电流限制是否有效?
如果不是、第42页上的注释意味着什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在模式2模式下(具有电流限制的6x PWM)、我有几个关于电流限制的问题。
由于 IA + IB + IC = 0、因此在制动模式下电流限制是否有效?
如果不是、第42页上的注释意味着什么?
谢谢
尊敬的 DTruex:
我们将与团队进一步研究这一点、以评估制动期间的器件电流限制功能行为。
作为初步回应、以下是我对该注释的理解:
根据此信息、我想说、该注释只是突出显示了触发系统故障时会发生什么情况、并且该故障可能来自电流限制保护功能(我认为该功能在制动操作期间工作)。
此致、
Andrew
您好 DTruex、
我只是想提供一些有关 Andrew 所提供内容的其他信息。
当您处于制动模式时、没有电流流动、因此不会触发保护。
在注释中、过流保护专门指的是逐周期电流保护、当电机静止时不会触发此保护。 当电机正在旋转并且制动模式被置为有效时、如果电机停止时有大量负载电流或来自电机的反电动势、电机可以触发逐周期电流限制。
以下 E2E 可能提供一些更相关的信息。
DRV8316:关于电流限制-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
我希望这能作出一些澄清。 请随时与您联系、以了解您可能遇到的任何问题。
此致、
Akshay