请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8328 您好电机驱动器团队!
我想在3 PWM 模式下使用 DRV8328D 来驱动12V/10A 峰值 BDC 电机。 我有2个 PWM 引脚可用于驱动电机、因此我计划 按 如下所示连接输入:
INL1:高电平
INH1: 低电平/PWM
INL2:高电平
INH2:PWM/ LOW
INL3:低电平
INH3:NC (是否可以浮动?)
将其中一个1/2电桥保持在如此高的 z 上是否存在任何问题?