请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M
我有 一个 BOOSTXL-DRV8305 和一 个 LAUNCHXL-F28069M -连接到一个 Teknic BLDC 电机。
与其他 SDK 和驱动器相比、电机平稳且安静地运行。
在实验5A 的测试期间、速度环路被禁用、因此我们将以扭矩模式运行 FOC。
实验是关于扭矩 PI 的调整、因此我用手固定转子。
我本来希望能够对控制器进行调优、这样我的手上会有一个恒定的扭矩、但定子磁通不会与转子保持对齐。
也就是说、当定子磁通通过转子时、转矩在正负之间振荡。
我应该能够调整控制器以在转子失速期间获得恒定的扭矩,或者我对 SDK/硬件有很大的期望吗?