大家好、
目前、我们正在评估或设计的第一个 PCBA、其中使用了 DRV8316R。 不幸的是、我们遇到了一些与潜水员有关的问题、并且不理解其行为的原因。
1) 1)每次启动驱动程序时 、都会触发状态寄存器1位7 (OTW 位)。 如果我们在启动后将 DRV_OFF 设置为低电平、但对于串联、启用显示 OT 标志的器件似乎不安全。 为什么触发 OT、因为没有 OT 情况? 我们如何避免这种行为?
2)状态寄存器2触发位3 (VCP_UV)。 由于系统的电源电压为24V (额外的串联二极管=> 23.3V)、电荷泵将部署更高的电压。 我测量了电压@ PIN8 (CP 输出)、即~28.5、这似乎在一个可接受的范围内。 您能否确认、这是可以的吗? 为什么触发标志? 您能否告诉我们、设计中是否有错误?
谢谢、
弗洛里安