主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1、 DRV8256
您好!
是否可以更改硬件配置(EN/PH)中的过压阈值? 我们的电源电压介于30V 和38.5V 之间、但 DRV8243在33V 之前工作(在此电压之后、我们不确定驱动器是否会停止运行)。
提前感谢您的回复、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以更改硬件配置(EN/PH)中的过压阈值? 我们的电源电压介于30V 和38.5V 之间、但 DRV8243在33V 之前工作(在此电压之后、我们不确定驱动器是否会停止运行)。
提前感谢您的回复、
您好 Benjamin、
感谢您的提问、今天我很乐意为您提供帮助。
关于您的第一个问题、为硬件配置设置了过压阈值、以便能够更改阈值您必须通过 SPI 与器件连接、在这种情况下、您可以使用 Vmov 参数设置4种不同的阈值函数。 此信息可在数据表的第3页的表5-2中找到:
在硬件版本中、过压阈值设置为最小值33.6、因此我建议设计最大 VM 33V、以便不会意外触发过压。 使用 SPI 型号可以设置更多选择。 更多信息可在 Vmov 参数表7.5.11的数据表第17页找到。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
最棒的
Pedro Arango Ramirez
您好 Benjamin、
在这种情况下、我建议使用不同的器件、DRV8243-Q1不适合用于如此高的恒定电压。
我建议查看 DRV8256、因为它具有较高的电压容差。:
谢谢、
Pedro Arango Ramirez
您好、Vanni、
正确、您可以使用 SPI 型号完全禁用过压保护。 但是、请注意、这会带来损坏器件的潜在风险。 calypso 系列器件是一个值得关注的好地方。 对于可能的最大电压和电流、您需要查看:
DRV8245:
https://www.ti.com/product/DRV8245-Q1
它高达40V、32A
还有高达21A 的 DRV8243。
电压的主要限制是驱动器内部 FET 的额定值。 如果电压增加到40V 以上、则可能会损坏内部 FET。 如果可能的话、我建议查看我们的外部 FET 栅极驱动器产品系列、该产品系列允许控制额定电压较高的外部 FET。
DRV8702和 DRV8703具有47V 最大绝对电压、因此是一个很好的起点
最棒的
Pedro Arango Ramirez