This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:有关 DRV2605L-Q1的几个问题

Guru**** 2124260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L-Q1, DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1114802/drv2605l-q1-several-questions-about-drv2605l-q1

器件型号:DRV2605L-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV2605L

尊敬的 TI 工程师

     这是 Johnson。

     以下是有关 DRV2605-Q1的问题

     (1)如果 DRV2605-Q1支持实时回放、I2C 中的输入频率是多少? 我可以使用哪些工具来调优波形?

     (2)我假设在 DRV2605-Q1中有一些固件要下载、或者它们已经在该 IC 的 OTP 中? 您是否有适用于此 IC 的驱动程序软件?

     (3)要在开环或闭环中管理 LRA、我假设我需要管理寄存器。 您能告诉我您是否有默认配置寄存器映射、我可以使用它进行微调吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是 TI 假日、我们的专家已不在办公室。 请给我们另外一天时间来看看并回答您的问题。 为了保存记录、请勿回复此消息、除非48小时后没有回复。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    在 RTP 模式(和所有其他模式)中、LRA 将以自动校准例程期间找到的频率驱动。然后、使用 RTP_INPUT[7:0]寄存器字段、您可以控制波形的"包络"。 我们没有工具可以在 RTP 模式下调节波形。您可以通过评估生成 RTP 波形。I2C SCL 频率可以在100kHz 和400kHz 之间

    需要下载一些固件。具体而言、寄存器0x16至0x1A。这些寄存器保存 LRA 的校准信息。 由于汽车(Q1)限制、DRV2605L-Q1无法对该校准信息进行 OTP 处理(与 DRV2605L 不同)。  我们确实提供了适用于 DRV2605L 的 Linux 驱动程序、它可能适用于 Q1版本 https://www.ti.com/tool/DRV260XSW-LINUX 

    如果您打算使用 RTP 模式、那么您只需更改寄存器0x01中的模式。然后为 LRA 运行自动校准例程(7.5.6自动校准程序)并保存这些值。除了这些更改之外、默认寄存器值应该是 OK

    此致、
    Arthur