您好!
我们使用 DRV8871通过电机驱动有刷直流电机、设置如下:
*负载=有刷直流电机
* VM = 40V
*频率= 5kHz
* IN1占空比=在10%和100%之间变化
* IN2占空比= 0%
* Imot =在1.3A 和2.8A 之间
* ILIM = 20k
*测试持续时间=~10分钟间隔、IN1占空比固定。
我们能够执行多项测试、其中我们以固定的 IN1占空比运行电机大约10分钟。
在每次10分钟测试后、我们调整了占空比并运行了另一个测试。 这项工作在几天内进行了几个小时。
在一次测试中、在禁用驱动器并关闭电源之前、直流电机过早断开与 DRV8871的连接(IN1处于逻辑高电平、IN2处于逻辑低电平、40V 电压供应给 DRV8871)。
在5分钟内、DR8871发生故障、导致以下引脚之间的电阻较低:IN2、OUT2、VM 和 GND。
我们知道、这可能是由于用户错误导致的、方法是在关闭系统之前移除直流电机、但是、我们不想消除导致故障的其他来源。
器件在无负载运行时会发生故障、这是一种特殊情况、因为没有电流路径会导致高侧和低侧晶体管发热。
如果是由于电机断开连接时的反电动势导致的、我们预计会立即发生故障、而不是发生故障所需的~5分钟。
在没有负载的情况下驱动此 IC 是否会使器件过应力?
如果您想了解此故障在卸载运行状态下的失败原因、我们将不胜感激。
谢谢你。