请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8328 大家好、
我的客户询问有关 CCP 和 Cgvdd 的问题、建议在下面提供这些值。
对于 CCP、建议使用 PVDD 额定电容器、PVDD 高达65V、但 CPH 和 CPL 之间的电压似乎不会达到65V。
考虑到直流偏置、应考虑哪种直流偏置电压?
对于 Cgvdd、这是相同的问题、也让我知道 Cgvdd 的直流偏置电压。
此致、NY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户询问有关 CCP 和 Cgvdd 的问题、建议在下面提供这些值。
对于 CCP、建议使用 PVDD 额定电容器、PVDD 高达65V、但 CPH 和 CPL 之间的电压似乎不会达到65V。
考虑到直流偏置、应考虑哪种直流偏置电压?
对于 Cgvdd、这是相同的问题、也让我知道 Cgvdd 的直流偏置电压。
此致、NY
嘿、NY、
我们建议选择额定电压加倍的电容器、以考虑电压尖峰和直流降额。 CCP 的建议标称值为470nF、额定电压为 PVDD。
对于 CGVDD、我们建议电压值大于10uF、额定电压为25V。
建议为这些电容器使用 X5R/X7R 热系数、以减少温度偏置引起的漂移变化。
考虑到所有漂移/容差后、我们建议有效电容为标称值的+/-30%。
希望这能提供一些澄清。
此致、
Akshay