主题中讨论的其他器件: DRV8838、 DRV8210
尊敬的 TI 技术支持团队:
我正在设计一个板、用于控制2个直流小型电机(3-9V、110RPM)的方向和速度。 其中两个 器件在满载条件下的电流消耗最高为250-300mA。 我决定使用 DRV8837来控制直流电机。 我已附上原理图。 在原理图中、C1和 C6是100uF 16V 电解电容器。 在 PCB 布局中、我将按照数据表中的建议放置它们。 我有以下问题。 如果可能、请回答。
从数据表和论坛中类似的线程中、我了解到、要控制/更改方向、我需要将逻辑0或1应用于 DRV8837的 IN2输入、要使用 PWM 控制速度、我需要将 PWM 信号应用于 IN1输入、 为了关断电机驱动器、我需要对全部三个输入(nSLEEP、IN1和 IN2)应用逻辑0。 是这样吗?
2.我在电机驱动器的 OUT1和 OUT2之间放置了100nF 50V 陶瓷电容器以降低噪声。 你推荐它吗?
使用 DRV8837时、是否需要使用外部反激式/钳位二极管来实现反电动势保护?
4、板由1S Lipo 电池供电。 我使用降压转换器将输入电压转换为3.3V 电机电压。 您是否有其他建议来保护+3V3_Motor 电源路径、或者在 VM 线路上放置一些大容量电容器已足够?
提前感谢您的帮助、
此致、
阿赫迈特