请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8800 大家好、我在我的定制 PCB 中使用2个 DRV8800、1个驱动 Moon 的 ML23HS4P4210、唯一的问题是、当它开始移动时、它真的很快、几乎是一个急动运动、我的测试团队将其称为跳跃。 但更令人关注的是第二个电机、Moon 的 MS17HD2P4100。 该电机会变得很热、以至于您无法接触到它、此外、当它启动时、两个电机在 PCB 中使用完全相同的电路时、会产生明显的嗡嗡声。 感谢您的任何帮助。
Matt