主题中讨论的其他器件: UCC37322
我在设计中使用 DRV110来驱动峰值和保持运行中的120VDC 电磁阀。
当我增加 I_HOLD 设定点时、OUT 为我提供了我不期望的结果:在20kHz 时、一个长脉冲后跟许多非常短的脉冲(小于1us)。
占空比小于1%是否有原因 ?它似乎与数据表不一致。
在下图中、黄色为 OUT、绿色为电磁阀和 MOSFET 之间的电压、如下面的原理图所示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在设计中使用 DRV110来驱动峰值和保持运行中的120VDC 电磁阀。
当我增加 I_HOLD 设定点时、OUT 为我提供了我不期望的结果:在20kHz 时、一个长脉冲后跟许多非常短的脉冲(小于1us)。
占空比小于1%是否有原因 ?它似乎与数据表不一致。
在下图中、黄色为 OUT、绿色为电磁阀和 MOSFET 之间的电压、如下面的原理图所示
您好、Wang、
在下图中、
黄色指示灯不亮
绿色是合理的
红色是流经 LS 的电流(在与 LS 串联的0.25 Ω 电阻器上进行差分测量)
R_HOLD 值为245k Ω、可提供0.040mV 的 Vref
R_osc 为0以提供20kHz PWM 频率。
Rsense 为0.015 Ω
Vs 为120VDC
我使用的是 EVAL 板、并在外部安装了上一个后置中所示的 MOSFET。
感谢您的帮助!
Drew
您好!
电流感应电路滤波器(R_filt 和 C_filt)似乎无法消除可能触发 DRV110电流调节比较器的开关噪声。
具有较强开关噪声的可能原因:
1:AM1点与 R_SENSE 接地端之间没有本地陶瓷电容器。 请尝试添加0.1uF 陶瓷电容器以查看输出波形是否发生任何变化。
2. UCC37322驱动器可能太强并导致噪音。 由于开关频率仅为20kHz、因此开关损耗可能不会很高。 您是否会将 UCC37322短路以使用 DRV110直接驱动功率 FET T3?
3.您是否会将 C_filt 增大到1nF 以尝试使用强大的滤波器来查看它是否可以滤除噪声?
此致、
王丽