主题中讨论的其他器件:DRV8424EVM、 DRV8424、
大家好、
客户想知道 DRV8434APWPR 是否能够替代 DRV8424PWPR? 不使用芯片的引脚19至21。
8424:19:TOFF、20:DECAY1、21:DECAY0、这三个引脚用于设置和控制 PWM
8434A:19:STL_REP、20:TRQ_CNT/STL_TH、21:STL_MODE、这三英尺是失速检测、
8434A 没有8424的3个引脚、如何设置和控制 PWM 模式?
谢谢、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户想知道 DRV8434APWPR 是否能够替代 DRV8424PWPR? 不使用芯片的引脚19至21。
8424:19:TOFF、20:DECAY1、21:DECAY0、这三个引脚用于设置和控制 PWM
8434A:19:STL_REP、20:TRQ_CNT/STL_TH、21:STL_MODE、这三英尺是失速检测、
8434A 没有8424的3个引脚、如何设置和控制 PWM 模式?
谢谢、
安妮
Annie、
DRV8434PWPR 与 DRV8424PWPR 之间具有引脚对引脚兼容性。
DRV8434APWPR 不同于 DRV8434PWPR 和 SRV8424PWPR。 DRV8434APWPR 通过模拟扭矩计数输出引脚支持失速检测功能。
因为 DR8434A 支持失速检测功能。 衰减模式 是 智能调优纹波控制衰减模式。 无需 DECAY0/1和 TOFF 即可设置衰减模式。
此致、
王丽
Annie、
让我澄清一下您的陈述:
驱动器设置为扭矩计数模式(STL_MODE = 0)、电机转速为100步/秒、全步设置。 TRQ_CNT/STL_TH 电压为零。 STL_REP 为低电平。
请帮助我确认测试条件详细信息: 电机速度为100步/秒、全步设置。
确认测试条件后:唯一异常的是 RQ_CNT/STL_TH 电压为零。 请检查电机线圈电流并以100个完整步进/秒的速度进行共享
BTW、我在此附上了 DRV8434A GUI 用户指南、作为失速检测设置的参考。 请查看第10页的"3.3.2失速检测"部分。
e2e.ti.com/.../3731.DRV8434AEVM-GUI-user_2700_s-guide-SLOU547.pdf
此致、
王丽