请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8313 主题中讨论的其他器件:INSTASPIN-BLDC、 MSP430G2553、 DRV8316
对于 DRV8313 EVM 板、它表示支持 instaspin BLDC、并具有 MSP430G2553板。 因此、它只需要一个驱动信号作为外部输出、或者需要任何用于传感 FOC 的外部微控制器。 控制。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 DRV8313 EVM 板、它表示支持 instaspin BLDC、并具有 MSP430G2553板。 因此、它只需要一个驱动信号作为外部输出、或者需要任何用于传感 FOC 的外部微控制器。 控制。
Prabhat 您好!
如果您想在此 EVM 上使用 FOC、则需要一个外部微控制器。 MSP430 没有高效运行 FOC 的处理能力。 如果您想要实现有传感器或无传感器 FOC、我们建议您使用 C2000微控制器迁移到 InstaSPIN-FOC。 我们为 F2802x、 F2805x、 F2806x 器件和适用于 F28004x 系列的 MotorControl SDK 提供 InstaSPIN-FOC 支持。
如果您需要即时解决方案、我们建议您使用 DRV8316 EVM。 您可以在此处找到有关此板的信息:
https://www.ti.com/tool/DRV8316REVM
最棒的
Johnny