我正在使用 H 桥设计电机驱动电路。 我计划为此使用 N MOSFET。 由于电流较高、我决定使用 H 桥。
之前我使用的 电机驱动 器和规格如下
输入电压(V) |
7至28 |
最大 持续电流(A) |
15. |
10秒的峰值电机电流 |
35 A |
PWM 频率(KHz) |
16. |
我想为我的最终产品构建相同的产品。 我在选择 MOSFET 和 MOSFET 驱动器时需要帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 H 桥设计电机驱动电路。 我计划为此使用 N MOSFET。 由于电流较高、我决定使用 H 桥。
之前我使用的 电机驱动 器和规格如下
输入电压(V) |
7至28 |
最大 持续电流(A) |
15. |
10秒的峰值电机电流 |
35 A |
PWM 频率(KHz) |
16. |
我想为我的最终产品构建相同的产品。 我在选择 MOSFET 和 MOSFET 驱动器时需要帮助。
您好 Sagar、
感谢您的查询。 我是 TI 功率 MOSFET 的应用工程师。 对于28V 的最大输入电压、我建议至少使用40V FET。 对于采用5x6mm SON (QFN)封装的40V、CSD18514Q5A 是成本/性能的最佳折衷方案。 为了获得更好的性能、但成本更高、您可以使用 CSD18513Q5A。 如果您需要使用60V 器件以获得更大的裕度、我建议使用 CSD18534Q5A (更低的成本/性能)或 CSD18563Q5A (更高的成本/性能)。 我将把这个主题重新分配给电机驱动应用团队、以供他们推荐。