您好!
在数据表中,功能显示电流驱动能力为2.5A 峰值。
在方框图中、它是3.5A。
我有点困惑、您能否确认 DRV8313的电流驱动能力。
谢谢、
阿里夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Arif、
很抱歉造成混淆。 此数据表中有一些峰值电流能力不一致之处。
对于任何电机驱动器、您都可以通过查看过流保护规格来确认实际峰值电流能力。 在 DRV8313数据表中、您可以在电气特性的保护电路部分(复制如下)找到该特性。
最小过流保护跳闸电平为3A、这对于您可以找到的任何器件都是最坏的情况。 您还可以看到、平均器件的过流跳闸电平为5A、这表示平均器件可能会支持更高的峰值电流。
如需更多信息、请参阅 TI 高精度实验室-电机驱动器:峰值电流与 RMS 电流
谢谢、
Matt