This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:电流感应放大器驱动能力

Guru**** 2034120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, TIDA-00643, TIDA-00771, BOOSTXL-DRV8305EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/972881/drv8305-q1-current-sense-amplifiers-drive-capability

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-00643TIDA-00771BOOSTXL-DRV8305EVM

大家好

我的客户对 DRV8305-Q1有以下问题:

电流感应放大器的输出驱动能力是多少?

请查找以下发布的客户意见。 它们在驱动来自 SO2输出的 RC 时会发现较长的稳定时间。

此致

Ueli

--------------------------------------------

黄色:线圈电流;绿色:分流电压;紫色:SO2驱动器引脚;粉色:I_SENSE (请参阅下面的原理图)

注释

 

  • 5 * RC 滤波器的恒定时间(最终值的99.3%)= 2.7us
  • 滤波器的最大灌电流= 3.3/36000 = 10uA

 

紫色曲线(驱动器的输出)和粉色曲线(I_SENSE)之间为何仍然存在电压差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    DRV8305-Q1 SOx 引脚的短路电流限制为20mA (典型值)。 我们通常建议以5mA 峰值或更低的电流运行。 由于紫色线(感应放大器输出)立即达到目标值、因此看起来不像 SOx 输出受到电流限制。

    电路中的 R205将限制上升时间、而 I_SENSE 上的附加电容(添加的元件、寄生电路板电容或 ADC 输入)将影响此电路的实际 RC 时间常数。 为了实现所见效果、布线上只需要额外的15pF 电容(观察到的预期上升时间是预期上升时间的两倍)。

    我们建议串联电阻在10~1k 范围内。 例如、在 BOOSTXL-DRV8305EVM 和 TIDA-00643上、我们使用56欧姆和2200pF。 TIDA-00771使用100欧姆和3300pF。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的快速回复和理解、您的反馈非常有用、非常感谢。

    此致

    Ueli