Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8701EVM
我们一直在尝试在新设计中使用 DRV8701P (两个 PWM 输入)、但遇到驱动器故障问题以及已知原因。 症状表现为 nFAULT 引脚持续保持低电平以及1V 至2V 的低 DVDD 输出。 为了解决这个问题、我们一直在调整 IDRIVE 值、但这似乎没有效果。 目前、替换驱动程序是恢复预期功能的唯一方法。
我们使用的是数据表参考设计、只需很小的改动。 最初、驱动器按预期工作、然后在几个小时的光线下使用、故障开始。 我们已经执行了一些测试、并且不会看到 SH1/SH2引脚上的电压过高。 我们甚至尝试了不会导致器件故障的短路测试。
我们看到、这似乎是一种流行的器件、其他用户似乎没有什么问题。 非常感谢您的帮助。