请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8837 您好!
我已将 nSLEEP、IN1、IN2连接到控制器 GPIO。 一切正常、但当我检查 nSLEEP = 0时电路消耗的电流时、电流显示为1.1mA (不包括板载其他外设)。 数据表显示、nSLEEP = 0时的总电流单位为 nA。 我缺少什么吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已将 nSLEEP、IN1、IN2连接到控制器 GPIO。 一切正常、但当我检查 nSLEEP = 0时电路消耗的电流时、电流显示为1.1mA (不包括板载其他外设)。 数据表显示、nSLEEP = 0时的总电流单位为 nA。 我缺少什么吗?
谢谢