This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840EVM:无法找到 LabView 运行时引擎

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/996765/drv8840evm-unable-to-locate-the-labview-run-time-engine

器件型号:DRV8840EVM

启动 DRV88xx EVM 软件时、缺少 LabVIEW 运行时引擎时出错。  我安装了发动机、但仍然出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您在论坛上发帖。

    安装 GUI 时、您是否按照用户指南中的步骤5和6进行了操作? 确保在步骤5和步骤6中选择 LabVIEW RTE 框、将地址和端口框留空、然后单击"下一步"。 这将安装运行时引擎。