请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8881 大家好、
您能给我一些关于微步进方法、 Vref 上的 DAC 或 TIDA-00641上的 PWM 的评论或提示吗 ?
在我的示例中、IC 将使用的是具有0.3V ~ 3V Vref 范围的 drv8881P、我认为该范围应足以实现微步进、通过5月、C2000在 DAC 中具有12位内置、在本例中、 DAC 转 Vref 方法是否是更好的选择?
DAC 至 Vref 和 PWM 方法之间是否存在性能差异?
如果我们使用 DAC 到 Vref 调节电流、Vref 输入的模拟带宽通常是多少? 我在数据表中找不到任何相关参数。