This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:电机保护

Guru**** 1543120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/930350/drv8837-motor-protection

器件型号:DRV8837

您好!

是否需要将压敏电阻或双向 TVS 二极管并联到电机以防止高电压尖峰? 还是 IC 提供电感器电流保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    DRV8837具有过流保护功能。 如果输出电流高于1.9A 的时间超过1µs μ s 的抗尖峰脉冲时间、则将禁用 H 桥 FET 以保护驱动器和电机。 如果您希望进一步防止电压尖峰、可以添加压敏电阻或 TVS 二极管。