This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1EVM:MSP430FR2100 MCU 编程

Guru**** 449420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874-Q1EVM, MSP430FR2100, MSP430FR5969, MSP-EXP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/939151/drv8874-q1evm-msp430fr2100-mcu-programming

器件型号:DRV8874-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:eZ430-F2013MSP430FR2100MSP430FR5969MSP-EXP430FR2311

您好!

我有 一个 DRV8874-Q1EVM、开箱即用、效果极佳。 同一电路板上有一个 MCU、电路板一侧有一个编程端口。 我尝试使用 USB eZ430-F2013开发工具(通过 PDF/数据表重定向至)刷写 MCU MSP430FR2100、但似乎不兼容。 请向您解释如何在  DRV8874-Q1EVM 上刷写 MSP430FR2100。

BR、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、

    很高兴听到 EVM 能为您提供良好的性能!   

    让我对此进行调查、我将在1个工作日内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!

    如果您阅读 EVM 用户指南的第2节、其中提到使用 MSP430FR5969 LaunchPad 上的板载 eZ-FET 仿真器对 EVM 上的 MCU 进行编程。 用户指南中提供的链接不正确。 为此、我深表歉意。  

    以下是有关如何在 EVM 上刷写 MCU 的分步说明:

    1. 通过 USB 将 MSP430FR5969 Launchpad 连接到您的计算机。
    2. 通过 Launchpad 上的 J21连接器和 EVM 上的 J6连接器将 DRV8874-Q1EVM 连接到 MSP430FR5969。 您需要将连接器(850-10-050-20-001000)焊接到 J21。 在标有"V+"和"GND"的引脚之间焊接连接器、如下图所示:
    3. 将固件刷写到 MCU 中。 确保选择 MSP430FR2100作为目标器件。 如果 EVM 上安装了 R11、则在刷写固件时无需为 EVM 供电。 J21连接器的"V+"引脚为 EVM 上的 MCU 供电。

    我希望这有助于您了解如何刷写 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 是否也可以在 J101引脚1、3、11、13上使用 MSP-EXP430FR2311?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我使用一些导线将其焊接在 MSP-EXP430FR2311上的 EVM 和 J101之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、

    您可以使用 MSP-EXP430FR2311、但将其连接到引脚1、3、9、13。 MSP430FR2100建议的最大 VCC 电压为3.6V。 因此、请使用 J101上的3.3V 引脚而不是5V 引脚。